Технические FAQs

Задать вопрос

Что означает аббревиатура FDT\DTM , используемая в названии библиотек к Unity Pro?

В последнее время у производителей оборудования автоматизации возник вопрос об упрощении иcпользования их оборудования в проектах других вендоров. С этой целью многие крупные производители оборудования объединились  в альянс FDT – Field Device Tool technology и выработали общую для всех архитектуру.
Задача данной архитектуры упростить интегрирование в проекты и дальнейшее управление им разнородного оборудования.
Из-за неуклонно повышающейся сложности и растущего интеллекта оборудования автоматизации  конечные пользователи и системные интеграторы вынуждены изучать всё новые разновидности конфигурационных и программных инструментальных средств.  Даже если эти средства являются «дружественными» пользователю, число различных программ и мануалов, которые должен изучить инженер, постоянно возрастает, и обучение становится обременительным.
Было решено свести все основные параметры  по настройке и управлению оборудованием в понятные конечному пользователю экраны и таблицы с расшифровкой назначения того или иного параметра.
Для навигации по этим экранам и таблицам, а также для корректного   их представления , каждый производитель оборудования, входящий в альянс  FDT, снабжал это  оборудования своим DTM – Device Type Manager (управляющая программа данного типа устройства) при его поставке.
В Unity Pro уже есть библиотека DTM , содержащая достаточно большой список устройств снабженных собственными DTM браузерами, предназначенных для интегрирования в проекты Unity Pro.
 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?