Технические FAQs

Задать Вопрос

Интересует допустимое напряжение при испытаниях электрической прочности автоматических выключателей Compact NSX, Compact NSb, Masterpact, а так же допустимая длительность испытания.

В соответствии со стандартами ГОСТ Р 50030.1 (таблица 12 А) и ГОСТ Р 50030.2 испытательное напряжение, подаваемое на выводы автоматических выключателей, определяется уровнем номинального напряжения Ui изоляции: 
Для аппаратов с 690V < Ui ≤ 800V (Compact NSX, Compact NSb) максимальное значение испытательного переменного напряжения составляет 2000V . 
Для аппаратов с 800 < Ui ≤ 1000V (Masterpact NT, NW) максимальное значение испытательного переменного напряжения составляет 2200V .
В соответствии с указанными стандартами данное напряжение может быть приложено в течение времени, не превышающего 1 сек.
Если сопротивление изоляции автоматического выключателя испытывается мегомметром, значение испытательного напряжения во всех случаях не должно превышать 500VDC. Допустимая длительность испытания 1 мин.
При этом с расцепителей Micrologic P и Н, 7.0A предварительно должны быть сняты калибраторы.
Снятие калибратора перед испытаниями Compact NSb и Masterpact с Micrologic 2.0A, 5.0A, 6.0A, Micrologic E (произведенными до февраля 2015 года) необязательно.
Снятие калибратора перед испытаниями Compact NSb и Masterpact с Micrologic E, произведенными в феврале 2015 года и позднее, обязательно.
Более подробная информация приведена в информационном письме во вложении.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?