Технические FAQs

Задать вопрос

Можно ли устанавливать модули NOM0200, если в корзине с контроллером уже есть два коммуникационных модуля?

Не ясно, какие именно коммуникационные блоки (наверное NOR0200H).
Модуль BMXNOM0200 занимает два канала (отмечаем не сети, а канала).
Всего в процессорных модулях поддерживается:
BMXP341000 – количество специализированных каналов до 20 (можно вставить до 9 модулей + один канал на борту)
BMXP342000 – количество специализированных каналов до 36 (можно вставить до 18 модулей, при отсутсвии на борту процессорного блока)
Замечание:
если на борту присутствует используемый канал, тогда он учитывается,
а так же счетные модули занимают каналы как и шины Modbus RTU.
 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?