Технические FAQs

Задать вопрос

Каковы принципиальные отличия устройств серий PowerLogic PM700, PM800 и PM1000 ?

Отличий у приборов серий PM700, PM800 и PM1000 много.
Это и класс точности, физические параметры измерительных входов напряжения и тока, количество и точность измеряемых параметров, тип

дисплея, и т.д.

Если расположить эти модели в ряд слева-направо по "старшинству" от младшей к старшей, то получим:
PM1000, PM700, PM800.

По классу точности отличия следующие:
PM1000 и PM1200  (ref. METSEPM1000 и METSEPM1200), класс точности 1,0 по активной и 2,0 по реактивной энергии;
PM700, PM700P и PM710 (ref. PM700MG, PM700PMG и PM710MG, ), класс точности 1,0 по активной и 2,0 по реактивной энергии;
PM750 (ref. PM750MG ), класс точности 0,5S по активной и 2,0 по реактивной энергии;
PM810, PM820, PM850, PM870 (ref. PM810MG, PM820MG, PM850MG, PM870MG ), класс точности 0,5S по активной и 2,0 по

реактивной энергии.

Надо отметить. что в целом модели PM800 --- это приборы более высокого класса , чем PM1000 и PM700, осуществляющие гораздо

больше измерений параметров, индивидуальных гармоник (до 63-й), запись осциллограмм (PM850, PM870), ведение архивных журналов,

...

Модели PM1000/1200 и PM700/700P/710 близки и по классу точности, и по параметрам измерений.
Кроме основных параметров электросети (напряжение , ток, мощность (пофафзно и суммарно), коэфф. мощности, энергия) они измеряют

суммарные коэфф. гармоник напряжений и токов.
Если сравнивать PM1200 и PM710, то у PM710 есть много измерений максимумов и минимумов напряжений, токов, мощностей...
А модели PM1000/1200 имеют 4-х квадрантные измерения энергии , в то время, как приборы PM700/710 --- измеряют только суммарную

активную, реактивную и полную энергию).
Кроме того PM1000/1200 измеряют углы между напряжениями и токами.
При этом, приборы серии PM700 имеют более информативный и удобный ЖК-дисплей
(У  моделей PM1000 --- светодиодные 7-ми сегментные цифро-буквенные индикаторы).

Приборы моделей PM1000 и PM700 сохраняют в энергонезависимой памяти значения накопленной энергии и собственные конфигурационные

настройки. Этот минимальный набор имеется у всех других моделей счётчиков электроэнергии PowerLogic).


Детальную информацию Вы можете получить из каталога PowerLogic. (Файл можно скачать с этого сайта. Слово для поиска:

PowerLogic).
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?