Технические FAQs

Задать Вопрос

Vigilohm. Построение системы автоматического контроля изоляции 2-трансформаторной КТП с изолированной нейтралью

Задача:
Создать систему автоматического контроля изоляции 2-трансформаторной КТП с изолированной нейтралью, с функцией отключения фидерного автоматического выключателя линии, изоляция которой ухудшилась, и возможностью передачи сигнализации на верхний уровень. Можно ли установить несколько устройств iM20 на один фидер ?
Решение.
Если сеть питания является изолированной от земли (т.е., сеть IT-типа), либо нейтраль заземлена через сопротивление (несколько килоОм и больше) тогда (и только тогда) имеет смысл использование устройств контроля изоляции Vigilohm.

В случае необходимости контроля изоляции отдельных фидеров разветлённой сети питания применяется не группа устройств Vigilohm, а система взаимосвязанных приборов, выполняющих каждый свои функции.

В одной сети питания нельзя применять одновременно несколько приборов IM20 или XML316, если они не объединены в систему.

Для правильного выбора оборудования Vigilohm необходимо немного ознакомиться с принципом работы системы контроля изоляции Vigilohm.
В каталоге  Vigilohm приведена вся необходимая информация, в том числе и инструкция по выбору компонентов системы Vigilohm.

Необходимо будет изобразить однолинейную схему изолированной сети питания.
Надо оценить некоторые параметры электрической сети:
максимальная длина линий, нормальное значение сопротивления изоляции от земли, ёмкость сети относительно земли.

В каталоге Vigilohm приведена инструкция по выбору компонентов системы Vigilohm.
(Каталог можно скачать с этого сайта. Слово для поиска: Vigilohm ).

Возможно, для ваших целей подойдёт система, когда в "Голове" (на выходе каждого трансформатора подстанции) установлен 1 прибор типа XM300C / XML308 / XML316, а пофидерный контроль осуществляется с помощью локализаторов XL308/316 или детекторов XD308. Все эти приборы должны быть объединены сетью связи Vigilohm с помощью специализированного прибора XLI300 либо XTU300 .
(Максимальная длина кабеля связи --- 900м).
Дополнительно в этой системе можно использовать детекторы XD301 / XD312, не подключенные к сети связи Vigilohm.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?