Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV61<>ATV71: есть ли отличия в активизации режима пробуждения из состояния "сна" ПЧ?

ATV61
 
При работе ПЧ ATV61 на частоте, менее чем сумма параметров LSP и SLE, в течение времени, определяемого параметром TLS, ПЧ производит торможение двигателя по рампе и переходит в режим "сна".
 
Активизация режима засыпания ПЧ настраивается параметром TLS. При заводской настройке TLS = 0 и режим засыпания не активирован.
 
Выход из режима "сна" ("пробуждение") производится при выполнении одного из 3 следующих условий:
- задание на частоту превышает сумму параметров LSP и SLE;
- при включенном ПИД-регуляторе для пробуждения ПЧ могут быть настроены два параметра: UPP и rSL. Они определяют два дополнительных условия для пробуждения ПЧ:
-- по значению ошибки на входе ПИД-регулятора (параметр rSL);
-- по значению сигнала обратной связи (параметр UPP).
 
Подробно по настройке параметров rSL и UPP - см. поиском по Часто задаваемым вопросам.
 
ATV71
 
При работе ПЧ ATV71 на частоте, менее чем значение параметра LSP, в течение времени, определяемого параметром TLS, ПЧ производит торможение двигателя по рампе и переходит в режим "сна".
 
При работе ПЧ ATV71 на частоте, менее чем сумма параметров LSP, в течение времени, определяемого параметром TLS, ПЧ производит торможение двигателя по рампе и переходит в режим "сна".
 
Активизация режима засыпания ПЧ настраивается параметром TLS. При заводской настройке TLS = 0 и режим засыпания не активирован.
 
Выход из режима "сна" ("пробуждение") производится при выполнении одного из 2 следующих условий:
- задание на частоту превышает значение LSP;
- при включенном ПИД-регуляторе для пробуждения ПЧ может быть настроен параметр rSL. Он определяет дополнительное условие для пробуждения ПЧ:
-- по значению ошибки на входе ПИД-регулятора (параметр rSL).
 
 
Подробно по настройке параметра rSL - см. поиском по Часто задаваемым вопросам.
 
Таким образом, отличия в активизации режима пробуждения ПЧ:
 
- разные значения задания на частоту, при превышении которых происходит пробуждение ПЧ:  сумма параметров LSP и SLE (ATV61) и LSP (ATV71);
- ATV61 имеет возможность настройки пробуждения ПЧ по сигналу обратной связи при помощи параметра UPP.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?