Технические FAQs

Задать вопрос

ATV71: есть ли защита от короткого замыкания в тормозном резисторе и тепловая защита тормозного прерывателя?

Тормозной прерыватель в ПЧ ATV71 имеет защиту от короткого замыкания и от перегрева при типоразмерах ПЧ AATV71HD55M3X, ATV71HD90N4 and ATV71HC11Y и бОльшей мощности.

Для активизации защиты необходимо произвести следующие настройки:
Меню 1.8
Подменю Buf-
Параметры:
BUB = Yes.

 

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?