Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV212: прогрев двигателя

Для организации прогрева двигателя необходимо:

сконфигурировать логический вход на функцию динамического торможения: например, F113 = 13 (вход RES).

Также необходимо настроить следующие параметры:

F251 = ток динамического торможения.

Заводская настройка: 50% от номинального тока ПЧ.

Необходимо выбрать такое значение тока, чтобы исключить перегрев двигателя. Учтите, что двигатель без принудительной вентиляции при номинальном токе перегреется.  

Прогрев двигателя включается при подаче логической "1" на выбранный логический вход.

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?