Технические FAQs

Задать Вопрос

ATS48: аварийное отключение с ошибкой PHF

Устройство плавного пуска Altistart 48 (ATS48) контролирует токи в фазах асинхронного двигателя.
При уменьшении тока в какой-либо фазе менее значения, задаваемого параметром PHL, в течение 0,5 с либо при уменьшении токов во всех фазах менее значения, задаваемого параметром PHL, в течение 0,2 с устройство плавного пуска аварийно отключается с кодом ошибки PHF.

Рекомендации по устранению аварийного состояния:
- проверьте подключение байпасного контактора, двигателя и силового питания согласно схеме, приведенной в Руководстве пользователя или в Каталоге.
- проверьте затяжку контактов, состояние байпасного контактора.
- проверьте симметрию входного напряжения.
- проверьте кабель от устройства плавного пуска до двигателя.
- проверьте состояние изоляции двигателя меггером 1000 В. 



Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?