Технические FAQs

Задать вопрос

Как распределена память в M238 и её адресация при обращении к ней через Modbus?

Память TM238LFDC24DT•• и TM238LFAC24DR•• состоит из ОЗУ размером 2 мБайт и содержит 2 области:
- 1048 кБайт системная область операционной системы
- 1000 кБайт пользовательская память для приложения

Память может содержать переменные типа Persistent и Retain содержимое, которых не изменяется или сохраняется от изменения во время выключения питания при помощи батарейки.

Таблица ниже показывает возможные размеры размер разных областей памяти контроллеров TM238LFDC24DT•• и TM238LFAC24DR••:

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?