Технические FAQs

Задать вопрос

Можно ли подключить Sepam к ТТНП стороннего производителя?

 Возможно 2 варианта:

1. Если трансформатор тока имеет номинальный вторичный ток 1А или 5А, для подключения Sepam нужно использовать промежуточный кольцевой тор-адаптер CSH30;

2. Использование преобразователя ACE 990 в качестве адаптера между тором нулевой последовательности, имеющим коэффициент трансформации 1/n (50≤n≤1500), и входом тока нулевой последовательности Sepam.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?