Технические FAQs

Задать вопрос

Какие требования предъявляются к кабелю для подключения датчиков тока нулевой последовательности CSH120/CSH200 к Sepam?

 Предъявляются следующие требования:
- кабель должен быть в изолирующей оболочке, экранированный луженой медной оплеткой;
- минимальное сечение 0,93 мм2;
- погонное сопротивление < 100 мОм/м;
- прочность изоляции не менее 1000 В.
Экранирующую оплетку кабеля подсоединять к Sepam следует по кратчайшему расстоянию. Соединительный кабель прокладывается вдоль неподвижных частей ячейки. Заземление экрана кабеля осуществляется внутри устройства Sepam (не нужно заземлять этот кабель никаким другим способом).
Максимальное сопротивление проводов подключения к Sepam не должно превышать 4 Ом (например, при погонном сопротивлении 100 мОм/м длина кабеля не должна быть более 20 м).
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?