Технические FAQs

Задать вопрос

Как активировать лицензию VJDSNRTMPCR

 VJDSNRTMPCR – лицензия для использования Vijeo Designer Runtime на промышленных компьютерах Magelis, созданная специально для России. Как и любую другую программную лицензию, перед использованием ее необходимо активировать. Стандартным способом эту лицензию можно активировать только в Vijeo Designer Runtime 6.1 SP1 или выше, так как только в этой версии можно выбрать референс VJDSNRTMPCR. В предыдущих версиях Vijeo Designer доступен для выбора только референс VJDSNRTMPC, с помощью которого активировать лицензию для России нельзя. В случае, если версия Vijeo Designer ниже 6.1 SP1 и по какой-либо причине обновление невозможно, для активации лицензии необходимо обратиться в техническую поддержку.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?