Технические FAQs

Задать вопрос

LTU. При подключении аппарата TRV00910 к аппарату NSX с Micrologic 2.3 не удается протестировать режим КЗ - автомат не срабатывает.

1.       Наиболее вероятная причина несрабатывания NSX– неисправность кабеля. Проверьте правильность его подключения к Модулю техобслуживания. Стрелка на кабеле должна быть обращена в сторону светодиодов и тест кнопок. У Micrologic. Белая метка на кабеле должна быть обращена вверх к среднему светодиоду.
Проверьте исправность и наличие игловидных контактов (7 шт) на разъеме со стороны Micrologic и наличие трех направляющих.
Замените кабель.
2.       Если кабель исправен, проверьте исправность блока питания.
3.       При подаче питания на Модуль техобслуживания должны светиться светодиоды: красный, два желтых и зеленый. По окончании загрузки красный и желтые светодиоды гаснут.
4.       При подключении кабеля к Micrologic зеленый светодиод на нем должен мигать с частотой порядка одного раза в 2 секунды. В Вашем случае нет мигания зеленого светодиода.
5.        При нажатии кнопки тест должно происходить отключение NSX. Красный светодиод на Micrologic и на Модуле техобслуживания должен моргнуть. После отключения зеленый светодиод должен мигать с частотой порядка одного раза в 2 секунды.
6.       Видео с нормальным тестом можно посмотреть в приложении.
7.     Micrologic 2.2 не идентифицируется автоматически в LTU. Нужно провести ручную идентификацию, для чего нужно войти в меню IDENTIFICATION. В нижнем правом углу заполнить открывшиеся графы. Тип NSX, тип Micrologic, и ввести его номер. Номер Micrologic указан под тест гнездом.
Проверьте версию LTU 6.4.1. или 7.2.0 это последние версии. Пожалуйста, проверьте, что у вас она такая же. Если нет, произведите апдэйт LTU. Для этого компьютер должен быть подключен к сети Интернет.
При апдейте может понадобиться отключение центра Безопасности или его гибкая настройка. А также антивируса. Они могут блокировать возможность обновления.

При сообщении об отсутствии драйвера, драйвер нужно установить автоматически из Модуля техобслуживания.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?