Технические FAQs

Задать вопрос

Как произвести обновление внутреннего програмного обеспечения (Firmware) процессорного модуля HSBY 140CPU67160?

Обновление Firmware модуля 140CPU67160 выполняется в два этапа. Сначала обновляется операционная система сопроцессора (файл HSBY_Copro), затем основного процессора (файл PLC_OS).
Выполнение этого правила строго обязательно!

Краткое описание последовательности действий:

- для обновления Firmware сопроцессора (HSBY_Copro) модуля  140CPU67160 (с помощью программы OSLoader), используется оптический порт MTRJ модуля 140CPU67160.
В связи с этим
  Вам потребуется коммутатор с оптическими и электрическими RJ45 портами (например коммутатор TCSESM083F2CU0) и  оптический кабель 490NOC00005.
- в OS Loder нужно выбрать FTP протокол Ethernet сети и задать IP адрес сопроцессора вашего модуля. Он формируется из MAC адреса напечатанного в нижней части передней панели модуля 
140CPU67160 ( 00-00-54-18-хх-хх) и индицируется в меню "Communication->TCP/IP Ethernet->IP Address" на дисплее модуля.

-  задать IP адрес порту Вашего компьютера в той же подсети, что IP адрес сопроцессора  .

- выбрать требуемый файл обновления Firmware и нажать "Next".
- перед стартом загрузки,  проверить , корректность загружаемой  версии (наличие зеленых индикаторов между информационными окнами 
 OSLoader-а).

Это единственный способ загрузки 
Firmware в Copro.

Следующим шагом -  для обновления Firmware ( с помощью все той же программы OSLoader) процессора (файл PLC_OS) можно воспользоваться портами на модуле CPU:
- Modbus (только с адресом 1) или 
- Modbus plus (только с адресом 1).

Для о
бновления Firmware процессора (PLC_OS) всегда существует отдельный файл.

Подробное пошаговое описание обновление Firmware модуля 140CPU67160 предоставляется после обращения в техническую поддержку Schneider-Electric.


Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?