Технические FAQs

Задать вопрос

Modicon M340 и Modbus plus proxy M340 EGD Module. Как правильно сформировать адрес для команды READ_VAR, если мне необходимо считать , с 44 машины в сети Modbus plus?

Мы указываем ссылку для документации модуля M340 Modbus Plus  Proxy Module:
"TCSEGDB23F24FA / FK M340 Modbus Plus Proxy Module, User Guide"
Имя документа: «M340 Modbus Plus  Proxy Module User Guide 12/2009».
На последних страницах (стр.123) приведен пример написания для блока параметров.
Обращаем особо Ваше внимание на фигурные скобки. Для Вашего примера после фигурной скобки должно стоять не 2, а 44.
Написание `CPU_CoPro{192.168.1.50}44`.
Полный текст вопроса и развернутый ответ приведен в файле, имя файла «Case_04467272». 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?