Технические FAQs

Задать вопрос

На модуле Quantum 140CRP93x горит индикатор Error A или Error B, в чем причина?

 1. Индикация Error A или Error B на модуле 140CRP93х  может быть вызвана:

a) - ошибками в передаче данных по каналам А или В (чаще всего из за проблем в соединениях коаксиальных кабелей.

b) - неисправностью самого модуля CRP.

Для анализа устойчивости работы RIO-сети, а также для локализации дефектных участков очень полезно собрать статистику ошибок в их привязке к дропам.   Это можно сделать, анализируя значения системных слов %SW545 - %SW640. Здесь для каждого дропа фиксируются его ошибки, как общие на модуль, так и поканально, например, для дропа 1 (локального шасси) это:

.     %SW545: общий коммуникационный статус для дропа 1.

    • %SW545.15 = 1, коммуникации нормальные
    • %SW545.14 = 1, коммуникации по кабелю  A нормальные
    • %SW545.13 = 1, коммуникации по кабелю  В нормальные
    • %SW545.11 to 8 = счетчик потерянных коммуникаций.
    • %SW545.7 to 0 = счетчик повторных коммуникаций.
  • %SW546: общий счетчик ошибок по кабелю A дропа 1:
    • Старший байт: количество ошибок,
    • Младший байт: количество отсутствий квитировок.

Здесь младший байт содержит количество ошибок, связанных с отсутствием соединения модуля CRA с модулем CRP. Эта ситуация может быть вызвана как отсутствием физического соединения вследствие обрыва линии или плохого контакта в ней, так и отсутствием логического соединения вследствие обнаружения модулем CRA ошибочных посылок. Ошибочные посылки определяются методом сравнения контрольных сумм (CRC error).

  • %SW547:  общий счетчик ошибок по кабелю В дропа 1:
    • Старший байт: количество ошибок
    • Младший байт: количество отсутствий квитировок.

Для остальных дропов это слова:

%SW548 to 550 для дропа 2

%SW551 to 553 для дропа 3

....... и так до

%SW638 to 640 для дропа 32

Для работы с этими словами нет необходимости в доработке программы и ее загрузки с остановкой процесса. Эти слова можно посмотреть в Unity Online через Animation Tab. И по распределению плотности ошибок можно попытаться найти дефектный участок RIO-сети.

- Рекомендуется сделать ревизию состояния кабеля и кабельных соединений от модуля CRP Standby шасси до самотерминирующихся адаптеров (F-адаптер) и далее до  сплиттеров MA-0186-100.

При подозрении на  надежность соединения, попробовать заменить эти участки кабеля и F-коннекторы.

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?