Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV61, станция управления насосами. Происходит отключение преобразователя по ошибке OCF либо в момент пуска, либо при достижении максимальной частоты. В чем проблема?

Как правило, такая проблема возникает из-за неправильного выбора системы ПЧ - сечение трубопровода - насос. Скорее всего, диаметр труб Вашей системы гораздо меньше диаметра труб, рассчитаной для нормальной производительности данного насоса. У насоса большая производительность, диаметр труб не позволяет пропустить через себя весь объем, выдаваемый насосом. Поэтому двигатель работает с перегрузкой. А преобразователь частоты не рассчитан на работу с данной перегрузкой, из-за чего у Вас происходят отключения по ошибке OCF. Чтобы решить эту проблему, попробуйте увеличить до максимума параметры CLI, ITH, ttd. Закон управления двигателем при этом должен быть назначен на переменный момент. Если это не поможет, нужно менять преобразователь частоты. Для правильного выбора ПЧ замерьте токи двигателя насоса при максимальной нагрузке. Только после этого принимайте решение, какой номинал ПЧ устанавливать.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?