Технические FAQs

Задать вопрос

У BMXP342020 есть Modbus TCP/IP и Mobus RTU. Modbus TCP/IP может быть ведущий и ведомый одновременно и еще будет работать Mobus RTU. Два Modbus будут работать одновременно?

Процессорный блок BMXP342020 имеет на борту два независымых порта, шину Modbus RTU и сеть Ethernet TCP/IP Modbus.
Для сети Ethernet TCP/IP Modbus возможно использование как Клиент и Сервер.
Максимальное количество одновременных подключений TCP/IP – КЛИЕТ=16; СЕРВЕР=32. 
Modbus RTU отдельный вход/выход шины независимы и не связанный с Ethernet TCP/IP Modbus.
Данные выходы работают независимо друг от друга.
Взаимодействие по Ethernet TCP/IP Modbus с объектами происходит по коммуникационным командам и примеры написания программ можно найти в описании.
Коммуникационные команды вызываются последовательно, но передаются по разному.
Для сети Ethernet TCP/IP Modbus обращение происходит в конце цикла контроллера.

Полный текст вопроса и развернутый ответ приведен в файле, имя файла «Case_03641029». 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?