Технические FAQs

Задать вопрос

При компиляции в UnityPro появляется предупреждение, что не хватает питания для входных модулей. Почему? Почему в М340 можно использовать ADDM, а в Premium только ADDR?

Вы правильно поняли, что Ваш блок не расчитан на такую нагрузку. Это лечится только заменой блока питания на более мощный, но более можный блок питания занимает два плато места и Вам придётся все блоки перемещать на одну позицию вправо. Заказной номер, необходимого для Вашего случая блока, следующий TSXPSY3610. Обращаем Ваше внимание, что используются две PC-карты в центральном процессоре и мощный блок питания, в этом случае мы рекомендуем использование внешней дополнительной вентиляции.
Смотрите приложенный файл.

Дополнительный вопрос:  
Для организации связи мы используем ADDR и на вход нужно подать текстовую строку адреса порта. По блоку ADDR какая-то скудная информация (по ADDM - полная).
Подскажите, пожалуйста, какие строки использовать для нашей задачи: 
а) CPU, который стоит на 0.0 (0-корзина, 0-место). А дальше... 
б) SCY 21601, который стоит на 0.5 (0-корзина, 5-место). А дальше... 
Цифры можете не расшифровывать. Мы - мастер, слайв, например с адресом 99.

Ответ: Вы можете использовать подсказки в «HELP». Для этого необходимо набрать “Address Entry Help ” или “Communication Function Entry Help”, но обязательно в двойных ковычках. Как пользоваться «Help» можно прочитать на сайте в часто задаваемых вопросах. Мы прикрепили файл с картинками, как посмотреть значения параметров при программировании по сети и шине.

Почему в М340 можно использовать ADDM, а в Premium только ADDR?
Ответ: Разные контроллеры имеют отличающийся HW (железо) и поэтому по разному интерпретируются данные значения, в одном случае используется 8 слов в другом 6 слов.

Приложены файлы поясняющие ответ, имя файла «Case_03244291».

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?