Технические FAQs

Задать вопрос

Пришлите, пожалуйста, алгоритм подключения к контроллеру М340. У меня есть программа Unity Pro S и есть соединительный кабель. Какой драйвер необходимо установить и как настроить.

Отдельно алгоритма по подключению не существует, выполняются действия согласно документации.
Далее приведены особенности по подключению и на какие основные моменты необходимо обратить внимание. Прикреплен файл с презентацией.

1.       Установка программного обеспечения необходимо производить согласно описания на данный программный продукт.
2.       Версия Windows должна быть обязанельно не ниже Professional 
3.       Драйверы на версиях HOME не работают
4.       UnityPro актуальная версия 11 на апрель 2015.
5.       Начиная с версии 5.0 версия тестирована под Windows 7  Professional  для 32 разрядной системы
6.       Для 64 разрядной системы Windows 7 необходимо присутствие Professional SP1
7.       Для Windows XP Professional должен присутсвовать >= SP2 (UnityPro до версии 8.0)
8.       Под Windows 8 ПО UnityPro оттестирована V8.0 и выше
9.
       Под
Windows 8.1 ПО UnityPro оттестирована V8.1 (предыдущие не тестировались и не рекомендованы к использованию)
10.     Драйверы устанавливаются автоматицески в зависимости от используемой версии Windows
11.     Драйверы входят в состав программного обеспечения поставляемого фирмой
12.    При использовании драйверов USB для контроллеров Modicon M340 резервируется виртуальный порт под использованием «Модемы». Это можно посмотреть в Диспечере устройств, резервирование под именем «BMX CPU #N» где N – это номер порта, для 0 порта может не указываться.
13.    Параметры устанавливаются автоматически после установки драйверов и при подключенном PLC. Может потребоваться повторное переключение кабеля.
14.    После установленных драйверов и резервирование порта можно увидеть в программе «Driver Manager» в закладке «PLC USB Driver» номер виртуального порта Status и два адреса, которые автоматически определяются Remote IP : 90.0.0.1 и Local IP : 90.0.0.2

15.    Факторы которые могут повлиять на отсутсвие подключения:

  • Неисправность кабеля и/или портов подключения
  • Не соответствие Windows и версия и UnityPro
  • Не установлены внутренние драйверы для модема (для ноутбуков)
  • Не установлены драйверы
  • Отсутсвие прав администратора
  • Антивирусная программа блокирует порт
  • В Setup установках на ноутбук заблокировано использование USB (встречается очень редко)

16.    Если виртуальный порт показывает зарезервированный порт, тогда в программе «Driver Manager» необходимо войти в закладку «MODBUS Test»
17.    Сделать следующие установки: Protocol : USB, другие установки производятся автоматически как в пункте 14. При содключенном кабеле к контроллеру нажать клавишу «Connect» и через секунду активируется клавиша «Start», далее нажать её. В результате начнут изменяться показания «Request». Произвести остановку и «Disconnect».
Примечание:
Совместимость UnityPro с версиями Windows можно увидеть в FA236572.
Файл "
FA175215_WEB" можно скачать с "облачного хранилища".
 

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?