Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV212: параметры питающей сети?

 ATV212
отклонения напряжения сети -15%..+10%, т.е.:
- Для 200..240V: 170..264V,
- Для 380..480V: 323..528V.

частота
отклонения частоты сети: -5%..+5%: 47.5..63Hz.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?