Технические FAQs

Задать Вопрос

В нашем ION7350 заводская установка 347, а у нас прямое подключение к сети 220/380В, режим 3 фазы + нейтраль (4W-Wye). Какие значения надо выставить для коэффициентов трансформации PT Prim PT Sec?

При непосредственном подключении измерительных входов напряжения к сети можно оставить заводские настройки приборов ION как есть, а можно выставить любые равные значения.
Для измерений важны не сами значения, а их частное (коэффициент трансформации).
При прямом подключении к сети коэффициент трансформации должен быть = 1.
Можете выставить, например 220:220 или 100:100.

Для трансформаторов тока аналогично.
Будет удобно выставлять реальные коэффициенты , приведённые на этикетке токовых трансформаторов.

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?