Технические FAQs

Задать вопрос

Проблема в том, что на фото INTERPACT INV2500 находится во включенном положении, и видно, что силовые контакты соединены, и в этом положении контакты должны быть закрыты пластинкой.

Вопрос :

 На фото INTERPACT INV2500 находится во включенном положении, и видно, что силовые контакты соединены, и в этом положении контакты должны быть закрыты какой- то пластинкой, которая отсутствует, и поэтому индикация положения на картинке не соответствует фактическому положению выключателя.
Прошу внимательней рассмотреть фото, и дать ответ, является ли это браком.

Ответ:

INV2500 основан на объединении двух INV1600, но со специфическим отключением в верхней части корпуса. 
У обоих продуктов (INV2500 и 1600 INV) та же самая передняя крышка. 
Из-за открытой верхней части корпуса там нет больше никакого механического привода для разделителей, таким образом, они не установлены за ручкой, но они есть ниже нее. Поэтому, Вы видите различие между этими двумя продуктами. Имея Ваши фото, мы видим, что все нормально, нет никакой проблемы с INV2500, брака изделия нет.

 

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?