Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV212 регулирование давления нагнетания при помощи реле давления: как настроить параметры ПЧ?

Реле давления (выход типа "сухой контакт") должно быть подключено к входу F и P24.
Между клеммами PP и VIA должна быть установлена перемычка.
Положение переключателей:
SW102: SOURCE;
VIA: U;

Параметры:
FMOD = 1 (заводская настройка);
CMOD = 0 (заводская настройка);
Закон управления Pt = 1(заводская настройка);
Инверсия ПИД F380 = 0 (заводская настройка).

Проверьте правильность направления вращения компрессора.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?