Технические FAQs

Задать Вопрос

Можно ли использовать приборы ION в качестве УСПД ?

Старшие модели ION имеют возможность сбора и сохранения данных с других приборов
(при использовании дискретных и аналоговых входов и/или связи по протоколу Modbus в режиме ModbusRTU-Master или ModbusTCP-Master).
Т.е. использование ION как УСПД возможно. Но надо обратить внимание на следующее:
1) Для использования ION как УСПД будет необходимо дополнительное пользовательское программирование ION по требованиям проекта.
2) Количество дискретных и аналоговых входов у приборов ION не слишком велико.
3) Количество опрашиваемых по цифровым интерфейсам других приборов измеряется несколькими десятками (в зависимости от модели ION и от его комплектации).
4) Использование данного УСПД возможно в системах технического учёта.
    Для систем коммерческого учёта будет необходима отдельная аттестация прибора как УСПД а так же метрологическая поверка.

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?