Технические FAQs

Задать вопрос

Произошло отключение NSX400 Microl. 5.3E. По нашей информации перегрузки не было. Ток нагрузки порядка 260А. На дисплее ошибка 3180. Помогите разобраться в чем может быть причина.

К сожалению, не предоставлено достаточно информации для возможности анализа отключения. Было бы полезно иметь фото дисплея Micrologic. Для примера в приложении два вида дисплея после отключения аварии (перегрузка и короткое замыкание). Также необходимо знать значения выставленных уставок защит.
В перечне ошибок номера 3180 нет. Если следовать информации на дисплее, то наиболее вероятно, что она означает ток отключения 3180 соответствует 8In.
Надеюсь, что приведенная информация поможет вам проанализировать произошедшее.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?