Технические FAQs

Задать вопрос

Как можно использовать периферию контроллера Modicon M340 для других контроллеров, например Premium или Quantum, по сети Ethernet TCP/IP Modbus?

Для использования удалённой периферии по сети Ethernet TCP/IP Modbus  можно использовать коммуникационный блок BMX PRA 0100.
Данный блок вставляется в шасси Modicon M340 вместо процессорного блока и позволяет включать почти всю периферию в полном объёме.
Исключением являются функции IO Scaning для модулей NOE, данные функции не выполняются, если блок вставлен в шасси удалённой периферии.
В блоке можно создать небольшую программу (до 96 кбайт) по пересылке из периферии в промежуточные результаты/
Возможно использовать только один блок MAST.
Документация на данный блок на сайте Шнейдер Электрик по ссылке: BMXPRA0100 Peripheral Remote I/O Adapter, User Manual 
Ссылка на открытие документа: EIO0000000510_03.pdf

Мы подготовили мульти-медиа презентацию и прикрепили файл по конфигурированию BMXPRA0100.
Файл с презентациями и документацией можно скачать с "облачного хранилища" по адресу:BMXPRA0100.

 

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?