Технические FAQs

Задать вопрос

Как сбросить пароль в панелях под управлением Vijeo Designer?

 Для сброса пароля необходимо переустановить среду исполнения (Runtime) на панели.

На панелях имеющих порт USB это можно сделать, загружая проект с помощью USB-накопителя, если версия Vijeo Designer, с которой был установлен пароль, меньше чем 6.0 SP3. Внимание – для панелей, не имеющих слота Compact Flash, пароль на которых был установлен версией Vijeo Designer 6.0 SP3 или выше, пароль возможно сбросить только в условиях завода-изготовителя!

На панелях имеющих слот Compact Flash, можно переустановить среду исполнения, загружая проект с помощью карты Compact Flash.

На панелях под управлением ОС Windows, можно переустановить среду исполнения с помощью утилиты Runtime Installer.

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?