Технические FAQs

Задать вопрос

Как сделать переход от 4-ёх проводного Modbus RS485 к дух проводному подключению устройств?

Выполняется данный переход в три этапа, подробно объясняется в представленной презентации.
Основное отличие заключается - при 4-ёх проводной схеме используются раздельные приёмники и передатчики, в дуплексном режиме,
а для 2-ух проводной схемы используются двунаправленные усилители, в полудуплексном режиме.
В 4-ёх проводной схеме используются две 2-ух проводной схемы, одна для источников и другая для приемников, присутствуют две пары оконечных резисторов (цепей).

  • Если хотя бы одно устройство в шине имеет 2-ух проводную схему, тогда вся схема должна быть 2-ух проводной.

Особое внимание обращаем на оконечные цепочки, поляризационные резисторы и зазамление (обычно заземление выполняется у МАСТЕРа).

Имя файла «Modbus_RS485»
Презентацию можно скачть и с "облачного хранилища" по ссылке:
https://schneider-electric.box.com/s/4oq60zo0n583ibly5o1t4mop07j39ntm

 

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?