Технические FAQs

Задать вопрос

Кассета для выключателя Evolis HP

Кассета для Эволис НР такая же как для Эволис 240 мм или LF3
Также кассета зависит от номинального тока
Один тип для 1250А и другой для 2500/3150А
Заказывается через Элонет.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?