Технические FAQs

Задать Вопрос

Может ли выключатель LF коммутировать токи частотой 100 Гц?

Нет, не может.
Нашивыключателисоответствуютстандарту IEC 62271-100 and the scope is "applicable to a.c. circuit-breakers designed for indoor or outdoor installation and for operation at frequencies of 50 Hz and 60 Hz on systems having voltages above 1 000 V."
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?