Технические FAQs

Задать вопрос

Смазка выключателей Evolis

 Нельзя изменять марку смазки, прописанную в инструкции по обслуживанию

 

Isoflex topaz L152 используется как механическая смазка для приводов выключателей Evolis

Для электричекой части - только Mobilith SHC100

Эти смазки одобрены нашими инженерами, и перед этим проводились различные длительные испытания. Сравнивать только характеристики смазок из каталогов не совсем правильно, нужно смотреть, как смазка повлияет на работу выключателя в эксплуатации. Сейчас нет предпосылок к замене марки смазки.

y: "A�X"" � h& f";mso-ansi-language:EN-US'>kA (185mm), число отключений номинального тока кз 50

 

Поэтому 50 x 31.5 kA² = 49612 kA²

 

Для Evolis 40 kA (240mm), число отключений номинального тока кз 40

Поэтому,  40 x 40 kA² = 64000 kA²

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?