Технические FAQs

Задать Вопрос

Нужно реле для коммутации 380В АС ток контактов порядка 10А, катушка управления 24В DC. Можете ли что-нибудь порекомендовать?

Наиболее подходящий вариант реле CAD32BD 3 n/o +2 n/c контакта, Ue=690V, Ith=10A при температуре до 40 град. С. Напряжение управления 24В DC (0,7-1,25 Uc). Возможен вариант с катушкой с пониенным током  потребления CAD32BL, срабатывание и удержание 2,4 Вт .  

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?