Технические FAQs

Задать вопрос

Обязательно ли заказывать для ION8650 A-Base адаптер?

В случае заказа прибора для щитового монтажа (когда расшифровке кода заказа упоминается корпус для щитового монтажа FT21)
--- адаптер не нужен, т.к. клеммы для подключения проводников измерительных сигналов выведены на заднюю панель прибора.
Если же заказывается прибор для гнездового монтажа (это все остальные ION8650) 
--- для подключения ION8650 будет необходим специальный адаптер "гнездового" типа "A-Base адаптер".
При чём адаптер должен соответствовать исполнению прибора:
A-BASE-ADAPTER-9  Для исполнения ION8650 9S 29S 36S
A-BASE-ADAPTER-35  Для исполнения ION8650 35S 

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?