Технические FAQs

Задать вопрос

Что такое положительная и отрицательная логика для контроллеров (Premium, Twido)?

Данное понятие применимо к схемам по постоянному напряжению.
В разной документации и каталогах даже одной и той же фирмы называется по разному:
положительная логика, приёмник, NPN
отрицательная логика, источник, PNP.

1. Для положительной логики источники питания объединяются по минусовому клемнику, эти схемы используются у нас в стране.
При использовании входных сигналов, источники объединены по минусу, а сигнал на модули подаётся плюсом.
Выходные сигналы по постоянному напряжению с положительной логикой могут быть использованы разными схемами.
Возможно любое из соединений при использовании релейных выходов.
Для транзисторных выходных сигналов применяются транзисторы с NPN переходом.
Все выходные модули по постоянному напряжению для контроллеров Premium имеют только положительную логику.
Для контроллеров Twido – приёмник, окончание в заказном номере «UT», «UK»,
а также могут использоваться релейные выходы с окончанием  «RT».

2. Для отрицательной логики источники питания объединяются по плюсовому клемнику.
Для Premium есть ТОЛЬКО один входной модуль для отрицательной логики, заказной номер TSXDEY16A2.
Для контроллеров Twido – источник, окончание «TT», «TK»,
а также могут использоваться релейные выходы с окончанием  в заказном номере «RT».

Используемые схемы в разных вариантах приведены в файле: «plus_minus_logika»

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?