Технические FAQs

Задать Вопрос

Что из себя представляют устройства "Optical-Probe" и "Optical-Probe-USB" (дополнительные аксессуары для PowerLogic ION 73xx/7550/7650/8600/8650 )?

Дополнительные аксессуары для PowerLogic ION
"Optical-Probe" и "Optical-Probe-USB" --- это преобразователи оптического интерфейса приборов ION (стандарт ANSI C12.13-1991 Type 2, or IEC1107:1992 ) в интерфейс RS232 и USB, соответственно.
Эти устройства служат для оперативного подключения к компьютеру приборов ION 73xx/7550/7650/8600/8650 .
"Optical-Probe" кроме разъема RS232 имеет разъем PS/2 для получения питания 5В от соответствующего PS/2 порта компьютера.
Для подключения "Optical-Probe" и "Optical-Probe-USB" к приборам ION служит специальный оптический разъем, закрепляющийся на ответной части разъема прибора ION с помощью встроенного магнита. (См. картинку в приложенном файле).
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?