Технические FAQs

Задать вопрос

Алгоритм срабатывания датчиков давления в LFP

 На каждой фазе выключателя LFP установлено 2 датчика давления.

 

>> Один для сигнализации повышенного давления элегаза – контакты замыкаются при превышении относительного давления 4bar. Это контакт SP3 на схеме, между клеммами 86-87.

>>Другой датчик для сигнализации понижения давления. Он имеет две уставки:

1 – 1,8bar отн. – контакт SP1 – 37-38

2 – 1bar отн. – контакт SP2 – 39-40

 

Соответствующие датчики соединены паралельно и при срабатывании любого из датчиков подается сигнал.

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?