Технические FAQs

Задать вопрос

Назначение входа MAP_IDX в функциональном блоке TCP_IP_ADDR.

Вход MAP_IDX в функции TCP_IP_ADDR предназначен для задания адреса Modbus Slave-а при работе через мост Modbus_TCPIP / Modbus RTU. В этом случае на адресных входах функции TCP_IP_ADDR задается IP-адрес моста, а на входе MAP_IDX задается Modbus-адрес нужного устройства.

В случае, если мост не используется, то на ход MAP_IDX  задается 0 или 255. Рекомендован «ноль».

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?