Технические FAQs

Задать Вопрос

Возможно ли изменить версию внутреннего программного обеспечения контроллера (Firmware) Premium и TSX Micro под PL7 и что для этого необходимо?

Да, изменение внутренней версии (Firmware)(перевод данного термина, часто используют слово  «прошивка») возможно используя программу «OS-LOADER PL7 Pro V4.5».
Данная программа входит в состав пакета программного обеспечения и устанавливается обновременно с PL7,
находится в (по молчанию) в директории C:PL7PL7PRO45EXE имя файла «telechar.exe».  
Данная программа работает под Windows XP Professional SP2 и выше до версии Windows 7 Professional и только 32 разрядная.
(Последующие версии Windows 7 64 разрядная система не поддерживаются и поддерживаться не будут!)
Возможно использование программы загрузчика из UnityPro имя программы для загрузки «OS Loader»,
если у Вас присутствует UnityPro – данная программа более современная и более наглядная,
но функции выполняет такие же как и программа «OS-LOADER PL7 Pro V4.5».
Для изменения внутренней версии контроллера (Firmware) понадобится кабель для связи, можно посмотреть вопрос
FA146791 (Какой кабель необходим для подключения ПК к Premium).
Особо обращаем внимание, что мы рекомендуем перед процедурой изменнеия внутренней версии (Firmware)  процессорных модулей следующее:

  • Закрыть все другие программы;
  • Произвести подключение контроллера и компьютера к блоку бесперебойного питания;
  • Не прерывать выполнение программы до полного завершения;
  • Не выключать питание до окончания изменения внутренней версии;

Эти требования связаны с тем, что информация по порту и скорости находится в единых микросхемах и
при прерывании прошивки процессорный модуль выходит из строя и не возможно дальнейшее использование.
После завершения изменения внутренней версии обязательно необходимо выключить контроллер.

Для изменения внутренней версии контроллеров Modicon TSX Micro используется та же программа и те же кабели, но существует переключатель в отсеке для батарейки.
Этот переключатель необходимо поставить в режим программирования. Переключатель в отсеке для батарейки находится в верхней части (желтый) для перепрограммирования необходимо поставить в положение от лицевой панели, на внешних индикаторах блока будет высвечиваться на индикаторах входных сигналов «PG».
После завершения процедуры изменения внутренней версии контроллера необходимо переключатель вернуть в исходное положение (к личевой панели).
После завершения изменения внутренней версии обязательно необходимо выключить контроллер.

Изменение внутренних версий (Firmware - прошивки)  допускается на повышение и на понижение версий.

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?