Технические FAQs

Задать вопрос

Как использовать порт DIO на панелях оператора Magelis?

На ряде панелей оператора Magelis имеется порт DIO, который позволяет панели обмениваться входными и выходными сигналами с присоединенным оборудованием. На порту доступны следующие сигналы:

External reset – дискретный вход, позволяет перезагрузить панель.

ALM – выход ALM срабатывает когда появляется тревога в связанной с ним группе или категории тревог. Он деактивируется когда все связанные с ним тревоги подтверждены или вернулись к нормальному состоянию.

RUN – выход RUN срабатывает когда происходит какое-либо событие в среде исполнения. Он деактивируется когда пользователь закрывает окно просмотра событий среды исполнения.

BUZZ – выход BUZZ контролируется пользователем. Его можно включать и выключать с помощью системной переменной _DIOPort.DOut0.

Напряжение на всех дискретных входах и выходах - 24В постоянного тока.

Также на порту DIO имеются клеммы для подключения звуковых колонок.

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?