Технические FAQs

Задать вопрос

Почему приложение, получающее данные через CitectAPI, написанное для Vijeo Citect 6.1 не работает в Vijeo Citect 7.2?

Сервер CtAPI в Vijeo Citect 7.2 настроен чтобы принимать подключения только от клиентов, скомпилированных с помощью клиентских библиотек CtAPI версии 7.10 и выше. Для того чтобы не переделывать клиентское приложение, можно использовать параметр citect.ini [CtAPI]AllowLegacyConnections = 1, тогда сервер CtAPI будет принимать подключения от клиентов скомпилированных с помощью библиотек 7.0 и ниже.

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?