Технические FAQs

Задать Вопрос

Можно ли с помощью приборов ION записать осциллограммы по срабатыванию дискретного входа или по превышению значений тока/мощности?

Приборы ION моделей, которые записывают осциллограммы, легко обеспечивают данную возможность. Это модели ION 7350 /7550 / 7650 / 8600A / 8650A / 8800A.
Однако в заводской конфигурации запрограммирована запись осциллограмм провалов / подъемов и (в некоторых моделях) переходных процессов. Эта функция будет работать после параметрирования номинального значения напряжения прибора и правильном выборе режима работы прибора и коэффициентов трансформации.
Для включения записи осциллограмм по любому другому сигналу (по срабатыванию дискретного входа, по превышению порогового значения тока/мощности и т.п.) необходимо немного подробнее изучить документацию на прибор и запрограммировать это. Для программирования потребуется определиться с необходимыми параметрами, пороговыми значениями (т.е., нужно разработать алгоритм записи и составить небольшое техническое задание).
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?