Технические FAQs

Задать Вопрос

Какие параметры качества электроэнергии, измеряют приборы ИОН в соответствии со стандартом EN50160 ?

Приборы ИОН моделей ION7650, ION8600-А, ION8650A/B, ION8800A/B могут измерять параметры качества электроэнергии в соответствии со стандартом EN50160.
Для обеспечения этих измерений приборы должны иметь прошивку с индексом PQ.
(Можно скачать подходящий вариант программной «прошивки» с сайта Schneider-Electirc и перепрограммировать («перепрошить») прибор с помощью ПО IONSetup. Внимание!!! Во время проведения «перепрошивки»  необходимо обеспечить бесперебойное питание прибора и бесперебойную связь с компьютером с ПО IONSetup).
Параметры качества электроэнергии измеряемые в соответствии со стандартом EN50160 представлены в следующей таблице, а так же в приложенном файле.
 
 

№ п/п

Наименование параметра

Краткое описание

1.        

Частота сети

(Power Frequency)

Недельная статистика нахождения в пределах норм +/-0,5 Гц и от -3 до +2 Гц,

10-ти минутные интервалы усреднения с возможностью фиксации 10-ти миллиСек min/max (за полупериод) за каждые 10 минут   

Вычисление и фиксация статистических коэффициентов по EN50160.

2.     

Действующее значение напряжения по всем фазам

(Magnitude of Voltage Supply)

Недельная статистика нахождения в пределах норм +/-15%

10-ти минутные интервалы усреднения с возможностью Фиксации 10-ти мСек min/max за каждые 10 минут   

Вычисление и фиксация статистических коэффициентов по EN50160.

3.     

Фликер

(Flicker)

Недельная статистика

Измерения в соответствии с IEC 61000-4-15.

10-ти минутные и 2-х часовые интервалы усреднения   

Вычисление и фиксация статистических коэффициентов по EN50160.

4.     

Провалы питающего напряжения

(Supply Voltage Dips)

Регистрация глубин и длительностей провалов, минимальных значений напряжений по каждой фазе за время провала, фиксация временных меток минимумов напряжений.

10-ти миллиСек измерения действующих значений напряжений.

Вычисление и фиксация статистических коэффициентов по EN50160. Измерения в соответствии с IEEE 1159

5.     

Короткие и длительные пропадания электроэнергии

(Short and Long Interruptions)

Недельная статистика

Регистрация длительности пропадания и времени начала

10-ти миллиСек измерения действующих значений напряжений.

Вычисление и фиксация статистических коэффициентов по EN50160.

6.     

Временные перенапряжения

(Temporary Overvoltages)

Недельная статистика

Регистрация максимальных значений напряжений по каждой фазе за время перенапряжения, фиксация временных меток максимумов напряжений.

10-ти миллиСек измерения действующих значений напряжений.

Измерения, вычисление и запись статистических коэффициентов в соответствии со стандартами  EN50160, ITIC (CBEMA), IEEE

7.     

Разбаланс по напряжению

(Supply Voltage Unbalance)

Недельная статистика

10-ти минутные интервалы усреднения

Вычисления на основе измерения напряжений прямой и обратной последовательностей.

Вычисление и фиксация статистических коэффициентов по EN50160.

8.     

Гармоники напряжений

(Harmonic Voltage)

Измерения в соответствии с IEC 61000-4-7.

Недельная статистика

10-ти минутные интервалы усреднения

Фиксация каждые 10 минут средних, минимальных и максимальных значений полного коэфф. гарм. искаж., коэфф чётных и нечётных гармоник по каждой фазе напряжения.

Вычисление и фиксация статистических коэффициентов по EN50160.

9.     

Интергармонические (межгармонические) составляющие напряжений

(Interharmonic Voltage)

Измерения в соответствии с IEC 61000-4-7.

Недельная статистика

10-ти минутные интервалы усреднения

Вычисление и фиксация статистических коэффициентов по EN50160.

10.  

Уровень дополнительных (либо посторонних) сигналов в питающей сети

(Mains Signaling Voltage)

Отслеживается уровень постоянно присутствующих напряжений сигналов связи или промышленных помех.

Пользователь настраивает прибор ИОН на известную частоту сигнала (в диапазоне от 5 до 2500 Гц).

По умолчанию настройка на 1060 Гц.

Наиболее частые в Европе частоты:

183, 191, 425 и 1060 Гц.

Вычисление и фиксация статистических коэффициентов по EN50160.

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?