Технические FAQs

Задать вопрос

Как связать Vijeo Citect с ПЛК Twido?

Связь Vijeo Citect и Twido можно осуществлять по протоколам Modbus RTU и Modbus TCP/IP (при наличии в Twido порта Ethernet), с использованием драйверов Vijeo Citect или OPC Factory Server (OFS).

1. При связи по Modbus RTU в TwidoSuite необходимо на вкладке Describe создать элемент сети Modbus (можно использовать Generic Modbus Element), представляющий ПК с Vijeo Citect, определить его как мастер и связать с портом Twido, задав адрес порта и параметры сети (скорость, число битов, четность, стоповый бит, например 19200-8-none-1).

При использовании драйвера Vijeo Citect в мастере экспресс настройки связи необходимо выбрать TwidoModbus RTU и затем указать адрес и выбрать из списка последовательный порт через который осуществляется подключение. После этого при необходимости можно откорректировать параметры связи на вкладке “порты” редактора проектов.

При использовании OFS в OFS Configuration tool нужно создать новый Device alias и в настройках адреса указать ModbusSerial, PL7 и в поле PLC Node ввести адрес ПЛК. На вкладке Device overview для созданного устройства в поле Symbol table file нужно указать путь к файлу символьной таблицы. Для Twido этот файл представляет собой CSV файл с форматом <адрес>,<имя>,”<комментарий>”, например:

%MW0,counter,”counter value”

%MW1,voltage,”voltage value

Комментарий является опциональным. CSV файл, который экспортируется из TwidoSuite в чистом виде не подходит, так как там адрес и имя поменяны местами и вместо запятых могут быть точки с запятой.

В Vijeo Citect в мастере экспресс настройки нужно выбрать протокол OPC или OFSOPC и указать адрес OFS.

2. При связи по Modbus TCP/IP в TwidoSuite необходимо указать IP адрес порта, который будет использоваться для связи.

            При использовании драйвера Vijeo Citect в мастере экспресс настройки связи необходимо выбрать TwidoModbus TCP/IP, ввести IP-адрес, порт (0 означает, что будет использован порт по умолчанию для этого протокола, то есть 502) и выбрать протокол TCP.

            При использовании OFS в OFS Configuration tool нужно создать новый Device alias и в настройках адреса указать TCP IP, PL7 и ввести IP адрес. При подключении через шлюз, ввести в поле Modbus Index адрес конечного устройства. Далее, как и для Modbus RTU необходимо указать файл символьной таблицы.

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?