Технические FAQs

Задать вопрос

Какова точность измерения тока расцепителями Micrologic А/Р/Н?

Точность измерения тока определяется по формуле и зависит от номинального тока аппарата (In), а также измеренного значения тока (reading).

Точность измерения тока = (0.5% In) + (1.5% reading).

Например, для аппарата Masterpact NW на номинальный ток 4000 А для измеренного значения тока 1000 А

Точность измерения тока = (0.5% х 4000 А) + (1.5% х 1000 А)  =  +/- 35 A.

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?