Технические FAQs

Задать вопрос

Чему равна максимальная длина кабеля ULP между аппаратом Compact NSX и щитовым индикатором FDM121? Как можно удлинить кабель ULP стандартной длины?

Максимальная длина кабеля ULP между аппаратом Compact NSX и щитовым индикатором FDM121 составляет 10 метров. Для удлинения или соединения кабелей ULP стандартной длины используется специальный разъем RJ45 (розеточная часть / розеточная часть), референс по каталогу TRV00870. Он состоит из двух розеток RJ45, соединенных электрически.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?