Технические FAQs

Задать вопрос

Что такое ACE919, и для чего он предназначен?

 Преобразователи АСЕ 919 обеспечивают подсоединение "ведущего"/центрального компьютера,оснащенного стандартным серийным портом типа RS 485, к станциям, соединенным в сеть двухпроводной связи RS 485.Не нуждающиеся ни в каких сигналах контроля потока, преобразователи АСЕ 919 обеспечивают поляризацию сети и согласование в конце линии. Преобразователи АСЕ 919 также обеспечивают распределенное питание 12 или 24 В пост тока модулей связи АСЕ 949!2, АСЕ 959 или АСЕ 969 Sepam.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?