Технические FAQs

Задать вопрос

Сообщите, пожалуйста, минимально допустимый ток и минимально допустимое напряжение для дополнительных контактов автоматических выключателей Multi 9 С60.

Для дополнительных контактов автоматических выключателей Multi 9 С60 минимально допустимый ток составляет 10 мА, а минимально допустимое напряжение составляет 48 В.
В соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98) для дополнительных контактов низковольтных автоматических выключателей нижняя граница допустимого диапазона составляет 85% от номинального напряжения (Uном), а верхняя граница составляет 110% от Uном. Например, для номинального напряжения 230/240 В нижняя граница определяется по формуле 0.85 * 230 = 195,5 В,  а верхняя граница - по формуле 1.1 * 240= 264 В.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?