Технические FAQs

Задать Вопрос

Сообщите, пожалуйста, допустимые отклонения от номинального напряжения для мотор-редукторов, используемых в автоматических выключателях Compact NS/NSX и Masterpact NT/NW.

Допустимые отклонения от номинального напряжения для мотор-редукторов, используемых в автоматических выключателях Compact NS/NSX и Masterpact NT/NW, соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.1-2000 (МЭК 60947-1-99), п. 7.2.1.2. В соответствии с данным стандартом нижняя граница составляет 85% от номинального напряжения (Uном), верхняя граница составляет 110% от Uном. Например, для мотор-редуктора, рассчитанного на номинальное напряжение 230 В, минимальное значение составит 0,85*230 = 195,5 В, а максимальное значение составит 1,1*230 = 253 В. Эти пределы справедливы и на переменном и на постоянном токе.

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?